This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:UVLO 复位

Guru**** 2482485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179241/drv8889-q1-uvlo-reset

器件型号:DRV8889-Q1

您好!

UVLO 规格

如果 VM 电压保持在 V UVLO 以下、UVLO 需要多长时间?
我在数据表中找不到任何提及。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1ms 是记录 UVLO 事件的最长时间。

    此致、

    Ryan