请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 你(们)好
在我的应用中、我使用 DRV8908-Q1驱动四个电机、每个电机的峰值电流为300mA、通常工作电流为100mA。
当我为 DRV8908-Q1℃降压为电源时、在极端情况下(例如50 μ F、四个电机出现峰值电流-总共1.2A)、降压输出电容的要求是什么。
如何选择输出电容器?
请分享您宝贵的意见。谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在我的应用中、我使用 DRV8908-Q1驱动四个电机、每个电机的峰值电流为300mA、通常工作电流为100mA。
当我为 DRV8908-Q1℃降压为电源时、在极端情况下(例如50 μ F、四个电机出现峰值电流-总共1.2A)、降压输出电容的要求是什么。
如何选择输出电容器?
请分享您宝贵的意见。谢谢。
您好!
有关此主题的应用手册很好。 请参阅以下内容:
https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf
此致、
Ryan