This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:有关演示代码 delay_us 的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860, MSP430F2350, DRV8860EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179607/drv8870-questions-about-demo-codes-delay_us

器件型号:DRV8870
主题中讨论的其他器件:DRV8860MSP430F2350DRV8860EVM

您好!

我的客户正在使用 DRV8860 EVM 进行评估、他们遇到了一些相关问题。 如下图所示为演示代码中的中断函数、似乎会延迟4个周期。

这段时间是否意味着计时周期? 在 EVM 中将16MHz MSP430F2350用作 MCU 时、总延迟时间为1/16MHz*4=0.25us?

对于 DRV8860,是否有最长延迟时间或任何建议的延迟时间?

谢谢!

制造商  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

    他们谈论的是什么延迟? 我无法根据代码片段进行输出。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo,

    感谢您的快速响应。 此代码来自 TI 网站上的 DRV8860 EVM 演示代码、客户希望确认此 DELAY_us 中断的确切延迟时间。 从代码来看、延迟似乎持续了4个周期、只是想知道这个周期是否完全是 MCU 的时钟周期?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    您从 TI.com 下载了 EVM 固件? 当我下载 DRV8860EVM 的软件文件时、我只能看到 GUI 文件。  

    此致、

    Pablo Armet