This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:对 nSLEEP 的 NOL 上拉感到困惑

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179256/drv8873-q1-confused-about-nol-pullup-to-nsleep

器件型号:DRV8873-Q1

硬件版本的原理图(图8)显示了从内部上拉至 nSLEEP 的 NOL 引脚。

描述为:"如果 NOL 引脚为 NC 或连接到 GND、则在加电或退出睡眠模式后执行 OLP 测试"、"OLA 模式在 NOL 引脚为 NC 或接地时激活。"

现在、如果 NOL 连接到 GND、则它将始终处于低电平、因此将按预期启用 OLD。

但是、如果 NOL 未连接、则当 nSLEEP 变为高电平时会将其拉高、因此器件会在禁用 OLD 的情况下唤醒。

因此、NOL 被上拉至 nSLEEP、或者无连接意味着 OLD 被禁用。 两者不能同时为真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对开路负载检测行为的期望是什么?  如果您希望始终禁用它、我建议您将其直接连接到 DVDD。   

    确实有一个到 nSLEEP 的内部上拉电阻器。  这不是有意的。  SPI 和硬件变体共享该设计的一些元素。  nSCS 恰好需要上拉至与 SPI 信号供电电压相同的电压。  这就是上拉电阻的原因。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们尚未决定是否使用此功能。 此时、我只是想 了解数据表是否不正确、或者我可能不理解某些内容。 因为如果有到 nSLEEP 的内部连接、那么在我看来、NC 和 GND 具有相同效果的说法是不正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    我将连接到 DVDD (禁用)或 GND (启用)。  在我看来、将其悬空并不是一个有保证的使用条件。   

    此致、

    Ryan