This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:DRV8231ADSGR OCP 跳变低于设计阈值50%。 RSENSE 为90mΩ Ω

Guru**** 1211070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1172523/drv8231-drv8231adsgr-ocp-tripping-50-below-design-threshold-rsense-of-90m

器件型号:DRV8231

我在我的设计中使用 DRV8231DSGR 来驱动其中包含驱动电机的传动器.....

一旦我的传动器消耗的电流超过1.8A、DRV8231内部过流保护就会跳闸、我不知道原因。  

我的 RSENSE 电阻值为90mΩ Ω、根据您自己的数据表、VREF = 3.3V/(10X0.09)= 3.6A。  我特别选择了该值、因为我不确定器件是否会在极端情况下保护自己。

无论如何-为什么 OCP 跳变接近其额定阈值的50%?

有人能回答吗!!

谢谢、

Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    如果可能、您能否提供输出电流和输出电压的波形? 浪涌电流或电流突然尖峰可能会超过 OCP 阈值的时间超过 OCP 抗尖峰脉冲时间并触发 OCP 保护。

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴勃罗

    我将为您提供 WFS,但我几乎可以保证您不会发生这种情况,因为它正使它超过最初的浪涌。  仅当我对传动器施加力时、如果它的爬行速度超过1.6-1.8 A、则它开始快速打开和关闭。 (据我所知、OCP 跳闸时会发生什么情况)

    我今天将为您提供 wfs。

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    另一个问题:您使用的是 TI 的评估板还是您自己的评估板? 是否在多个器件和电路板中发现问题?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、

    • 多个电路板上存在问题-这是我自己的电路板、但我遵循了布局建议。  唯一的区别是 Rsense 电阻器通过一个位于电路板下方的通孔路径进行连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    感谢您提供相关信息。

    您能否发送 Rsense 布局的屏幕截图?

    您能否在输出开始打开和关闭时发送输出电流或感应电压的波形。 测量 TOFF 将指示它是否真正是 OCP 故障。

    此致、

    巴勃罗·阿马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    您是否有任何更新? 您的问题是否已解决?

    此致、

    Pablo Armet