This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:评估问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1179864/drv8889-q1-evaluation-questions

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

客户对 DRV8889-Q1评估有一些疑问。 请在下面分享您的意见

DRV8889-Q1能否读取步进计数? 我在数据表中只找到了 TRQ-count、但不确定它是否反映了阶跃计数、请帮助确认

2.对于 STEP 引脚的占空比或脉宽是否有任何要求?

失速检测支持全步进或微步进、还是两者都支持?

4. 设置电机步进数的方法:首先设置步进数、然后电机将根据设定的步进数运行、然后停止、或者在启动电机后自行报告步进数?

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    感谢您向我们提出这些客户问题。 以下是我们的答案。

    DRV8889-Q1内部分度器没有步进计数器。 因此、该器件中没有步进计数报告。 扭矩计数可用于失速检测。

    虽然阶跃引脚通常使用50%占空比、但数据表中有一个最小导通时间和关断时间脉冲宽度规格、但没有特定的占空比要求。 请查看 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8889-q1.pdf 的第10页

    3.是的,所有步进模式都支持失速检测。

    DRV8889-Q1直接响应阶跃输入。 它没有任何逻辑来接受要移动和停止的步进总数。 外部控制器必须通过提供指定数量的步进来完成这一操作、并定义所需的方向。 我们的 EVM 具有板载 MSP430微控制器、可接受来自 GUI 的步进数并向驱动器发送所需的步进脉冲数、包括 MSP430完成的加速和减速功能。 固件可从 EVM 产品文件夹下载。

    此致、Murugavel