This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8424:DRV8424PPWPR 的控制信号和输入

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8256, DRV8424E, DRV8424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1180621/drv8424-control-signals-and-inputs-for-drv8424ppwpr

器件型号:DRV8424
主题中讨论的其他器件:DRV8256

大家好、团队、

我们使用 DRV8424PPWPR 来驱动步进电机。 我有四个来自 FPGA 的信号、

1.使能,

2.步骤,

PWMIN1

PWMIN2.

 对于该 DRV8424PPWPR 偏差、我们有四个输入、

1、AIN1

AIN2.

3.二份文件1.

BIN2。  

我想将四个控制信号连接到这四个输入。  由于 DRV8424PPWPR 没有 separete 使能和阶跃输入、因此从 EVK 用户指南中、我得到了一些下面的底点。 请参阅随附的图片以了解更多信息。 请告诉我的理解是否正确。

我的理解、

从上表中、我们可以假设 AIN1可用作使能引脚、而不受 DRV8424P、DRV8424E、DRV8256等的影响、也不受 PWM 输入的影响、

无论 DRV8424P、DRV8424E、DRV8256等如何以及 PWM 输入、BIN1均可用作 STEP 引脚。

无论 DRV8424P、DRV8424E、DRV8256等如何以及 PWM 输入、AIN2均可用于控制方向并用作 DIR 引脚。

此致、

Vikas H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    您为何不能考虑具有 STEP/DIR 接口且可轻松连接 FPGA 且仅需两个引脚的 DRV8424?  STEP 和 DIR (可连接到任何 GPIO)。

    此致、

    Ryan