This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881EEVM:drv8881eevm

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881, DRV8881EEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/757911/drv8881eevm-drv8881eevm

器件型号:DRV8881EEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8881

我已安装8881EVM 并安装了 Gui_Composer、但找不到有关如何运行它、如何处理它等的任何说明 是否有某种手册展示了所有这些内容、以便我开始使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    安装 GUI 后、您将看到以下窗口:

    您可以选择"创建桌面快捷方式"。 在 您的桌面上单击"DRV8881"后、您可以查看 EVM 用户指南并开始测试。( )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我只有一个图标、显示蓝色矩形、其中包含 SD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    请先尝试安装 USB 驱动程序。 然后、再次安装 GUI。 如果仍然出现错误、您是否会截屏并在此处发帖?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    是否可以向我发送两个链接-一个用于 USB 驱动程序、一个用于 GUI、这样它就可以正常工作了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI 网站上执行任何操作都非常令人沮丧!

    我购买了 DRV8881EEVM,打开包装箱并按照说明进行操作,然后下载-无法正常工作。 现在被告知应先安装 USB 驱动程序。 为什么说明中没有说、首先 是我以外的事情。 我要求提供2个链接以进行加载、但仍在等待。

    现在去搜索(根据说明书)、这也不起作用! 所以、我已经完全卡住了-已经过去2天了。

    只是想知道 TI 何时将共同采取行动、并提供清晰简洁的说明、而无需再猜测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    从我的角度来看、我只是按照说明安装了 GUI、没有遇到任何问题。 现在、我们将运行调试模式。 我无法100%确定根本原因是什么。 例如:USB 驱动程序(CDM v2.10.00 WHQL Certified.exe 包含在 DRV8881 GUI 安装包中)可能不起作用。 这有可能。 但是、这是我目前唯一想到的事情。 理解您的沮丧。 我们如何在12月26日上午9:30 (达拉斯时间)举行 WebEx 会议。 我们可以共享屏幕并浏览 GUI 安装。 如果您有空、请向我发送您的电子邮件地址、并向您发送 WebEx 会议邀请。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们明天开始 WebEx -谢谢

    kendias@hotmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚向您发送了上午9:30 (达拉斯时间)会议邀请。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王丽花时间和我一起浏览这个内容。

    我在 WebEx 之后尝试了、但仍然无法从 Web 上加载 GUI Composer 运行时、仍然收到相同的错误消息"error d'loading from the web"。 这是过去几天在我们的 WebEx 上失败的地方。 是否有解决方案、即从文件加载(第二个选项)、因为我现在在过去5天内一直处于停滞状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    下载链接可在 wiki 链接 processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer 中找到
    您可以找到 code composer 运行时下载信息。 点击"download"后、将转至"TI Request"页面、我们必须填写以下表格:
    "您将使用此文件的终端设备/应用程序:"
    "我确认以上所有内容均为真:"
    然后、单击"提交"。 这是假日季。 因此、审批过程也可能很慢。 当您的请求获得批准时、您可以下载它。 我认为这种审批过程会导致"从 Web 加载错误"、因为它需要对某些软件法律和许可协议进行审批。
    SAD、它看起来很小(只需下载和安装)。 但是、我们必须完成审批流程。 好的一点、这个 code composer 运行时安装批准只能是一次工作。

    下载 code composer 运行时后、请安装6.2.0.1
    "GUI Composer Runtime 6.2.0.1 (CCS v6.2.0):下载 GUI Composer Runtime 及示例应用。 (~380 MB):此下载包允许您执行示例应用程序。 它与使用 CCS v6及更低版本创建的 GUI Composer 应用程序兼容。 运行时包括对 C2000、Stellaris、TMS570、Tiva C、MSP430 (只支持 UART)和 MSP432的 JTAG 支持。 (用于解决缺少依赖关系的次要更新)"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 已加载的 Gui_composer 正常。 -然后尝试加载 GUI 编写器运行时,它说已经加载了。 那么、现在如何运行它呢? 桌面上没有图标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    当您单击"download"(下载)时、会出现一个弹出窗口、提示您"运行"或"保存"到本地驱动器。 您可以将其"另存为"到本地驱动器。

    然后、您可以重新运行 Drv8881 GUI 安装。 当 GUI 请求安装 code composer 运行时时、您可以从本地驱动器安装、以避免出现错误消息:"download error"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    困惑。 请告诉我"当您单击"下载"时"什么链接或文件? 因为我已经有一个文件 Gui_composer---6.2.01。 这是一个 exe 文件,我双击它,它再次启动加载,即批准等。 请告诉我您所指的确切链接或文件。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好尝试 WebEx。 在加拿大、任何不通过电话进行 WebEx 通话的方式都非常昂贵、只需几分钟的通话时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已保存"Gui_composer----6.2.01"、则表示您已下载它。

    保存"Gui_composer..."后、您可以安装 DRV8881 GUI。 当 GUI 要求您安装"code composer runtime (code composer 运行时)"时、您无需从网站安装它。 您可以使用本地"Gui_composer..." 文件来安装它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我进入 Gui_Composer---setup.exe 时,它说它已经安装了,并且“是否要卸载它”我说不是,然后我无法进入您显示的屏幕,即“是否要运行或保存? downloads.ti.com。 那么、我应该卸载 Gui_Composer 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试不起作用。 当我要从 Web 或文件运行时、我单击"文件"、然后在输入文件路径之前、它开始加载、然后单击"确定"。 但当我尝试它时、它不会产生影响
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将向您发送一份 WebEx 会议邀请、邀请您今天参加会议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然12:30达拉斯时间是好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    让我暂时关闭此链接、等待两周后您再次访问。 您可以在回来时给我发送一封邮件或电子邮件。