This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P2P 电机驱动 IC

Guru**** 2558600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/758820/p2p-motor-drive-ic

尊敬的所有专家:

              我们是否有像 stspin840 ?e2e.ti.com/.../stspin840.pdf 这样的 P2P lmotor 驱动 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达斯丁、

    "P2P"=引脚对引脚兼容?

    首先、查找 STSPIN840的关键字为:
    A.双路有刷直流电机驱动器
    b.工作电压为7至45V;
    C.最大输出电流1.5Arms
    D. QFN 4 x 4 - 24引线

    然后、请访问 www.ti.com/.../overview.html
    为"半桥数量"选择4、列出了多个器件。 但是、没有 QFN 4x4 -24引线器件。 如果您知道详细的电机驱动要求、您可能会发现某个器件可以满足您的要求。