This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8704:DRV8704-EVM

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8704, TMS320F28379D, BOOST-DRV8711, DRV8704EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/741911/drv8704-drv8704-evm

器件型号:DRV8704
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DMSP-EXP430G2BOOST-DRV8711

你好

·       我们能否将 DRV8704评估模块连接到 Delfino TMS320F28379D LaunchPad?

·       使用 DRV8704评估模块可向电机施加的最大电压是多少? 《DRV8704评估模块手册》似乎并未说明这一点。

·       使用 DRV8704评估模块可向电机施加的最大持续电流是多少? 《DRV8704评估模块手册》似乎并未说明这一点。

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    (1) ·我们能否将 DRV8704评估模块连接到 Delfino TMS320F28379D LaunchPad?

    >> DRV8704EVM 使用 MSP-EXP430G2 LaunchPad 进行了测试。 BOOST-DRV8711是一款类似的 EVM。 使用 BoosterPack 兼容性( dev.ti.com/.../ )显示 Delfino TMS320F28379D LaunchPad 应该可以工作,但尚未确认。

    (2) ·使用 DRV8704评估模块可向电机施加的最大电压是多少? 《DRV8704评估模块手册》似乎并未说明这一点。

    >> DRV8704被设计成在建议的工作电压范围内运行。

    (3) ·使用 DRV8704评估模块可向电机施加的最大持续电流是多少? 《DRV8704评估模块手册》似乎并未说明这一点。

    >>最大持续电流约为10A。