请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8873 主题中讨论的其他器件: DRV8832、 DRV8412、 DRV8702-Q1、 DRV8703-Q1
你(们)好,先生
我们知道、DRV8832可以用于 TEC 应用、 我们是否知道 DRV8873是否也可以用于 TEC 应用?
如果是、我们是否可以提供参考设计。
令人很烦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
我们知道、DRV8832可以用于 TEC 应用、 我们是否知道 DRV8873是否也可以用于 TEC 应用?
如果是、我们是否可以提供参考设计。
令人很烦