This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:我们能否知道 DRV8873是否可用于 TEC 应用?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8832, DRV8873H-Q1EVM, DRV8873HEVM, DRV8873SEVM, DRV8412, DRV8702-Q1, DRV8703-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/754916/drv8873-may-we-know-if-drv8873-can-use-in-tec-application

器件型号:DRV8873
主题中讨论的其他器件: DRV8832DRV8412DRV8702-Q1DRV8703-Q1

你(们)好,先生  

我们知道、DRV8832可以用于 TEC 应用、 我们是否知道 DRV8873是否也可以用于 TEC 应用?

如果是、我们是否可以提供参考设计。

                                  令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    假定 TEC 的电压和电流要求处于 DRV8873的建议工作条件内、DRV8873可用于 TEC 应用。

    是否有任何操作 TEC 的要求、例如:
    所需的 PWM 输入频率是多少?
    最小占空比是多少?
    所需的占空比变化是多少?
    任何其他要求。

    没有参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    随附的是客户使用 TEC、客户只需请求快速加热和快速冷却。

    您可以有建议参考电路吗? 我们是否可以知道可以申请试用哪款 EVB (DRV8873SEVM/DRV8873HEVM/DRV8873H-Q1EVM)?

                                       令人很烦

    e2e.ti.com/.../TE_2D00_31_2D00_1.4_2D00_2.5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    假设 RMS 为3.7A、DRV8873可能不是最佳选择。 3.7A RMS 时、器件功耗可能超过4W。

    并行模式下的 DRV8412可支持高达6A 的连续电流。 数据表的图17显示了连接。
    我们还提供栅极驱动器选项、例如具有独立半桥控制的 DRV8702-Q1和 DRV8703-Q1。

    如果我们更了解要求、我们可以提供更明确的建议。