Other Parts Discussed in Thread: DRV8312
大家好
我尝试在严格的"块换向"模式下在三相同步电机上使用 DRV8312。 这意味着、每条线每次旋转仅切换两次。
我们的电机以10000/min 至60000/min 的转速运行、即166Hz 至1KHz。 因此、高侧晶体管需要在不进行开关的情况下保持导通的时间可以长达2ms。
由于高侧 FET 是 NFET、它们的栅极电压由升压器-电容器/二极管机制生成。 DRV8312非常智能、可以检测到、其用于驱动高侧 FET 的升压器电压不再足够、并自行决定需要额外的开关周期来重新加载升压器电容器。
DRV8312设计为在 PWM 模式下运行、因此线路通常由 PWM 脉冲进行切换、以降低实际输出电压
在这种情况下、线路会频繁切换、始终有足够的升压电压可用。
在我们的设计中、我们不需要 PWM、也不希望 DRV8312自行决定切换相位以重新加载升压电容器。 因此、我们试验了放大升压电容器的方法。 这适用于一定数量的容量、但不足以实现周期内切换。
是否可以通过外部电压为 DRV8312供电以馈入其高侧驱动级? 在我们的设计中、我们以12V 的电压运行电机。 因此、高侧永远不会高于12V。 我们提供24V 电压。 是否有方法将其馈送到 DRV8312、因此它不需要使用升压电容器?
喜欢这个吗?
从24V 上移除 C411并直接通过 R409馈送升压器? 很显然、我们错过了一些东西、我们尝试过、而 DRV8312不喜欢这个。 我强烈尝试创建额外的开关脉冲。
是否有办法让 DRV8312不决定自己切换一条线路?
感谢你的帮助
Johannes