This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:IDRIVE 设置

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/739225/drv8305-the-idrive-setting

器件型号:DRV8305

尊敬的所有人:

我曾学习应用手册 SLVA714B: 了解 TI 智能栅极驱动器中的 IDRIVE 和 TDRIVE、我想知道下表中的 IDRIVE 设置的含义是什么、10/20mA 是否意味着灌电流/拉电流?  

非常感谢。

张仪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Facai、

    是的、您回答正确。 第一个数字是拉电流(上拉强度)、第二个数字是灌电流(下拉强度)。

    谢谢、

    Garrett