This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:关于 OUT+和 OUT-

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/733055/drv2700-about-out-and-out-

器件型号:DRV2700

您好的支持团队、

我对 DRV2700有一些疑问。

关于引脚 OUT+和 OUT-、输出电流的绝对最大额定值有多高?
2.关于引脚 OUT+和 OUT-、输出电流的特征是什么?
关于引脚 OUT+和 OUT-、外部施加的电荷容差有多高?
4.当对引脚 OUT+和 OUT-进行大量外部充电时、DRV2700的行为是什么?
5.您能告诉我一些保护措施的例子,以防止引脚 OUT+和 OUT-上的外部较大电荷被施加?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tachibana-San、

    由于 DRV2700是压电式驱动器、其负载主要是容性负载、因此它基于的输出电压大于输出电流(与电流很重要的电阻负载相反)。
    数据表第9.2.1.2.8和9.2.1.2.10节有一些说明、可以帮助理解该器件的电流限制。
    通过外部电荷、您意味着外部驱动(电压/电流)信号、对吧? 这对器件不是很好。 输出引脚只应连接到压电负载、而不应连接其他电压源。 如果有其他驱动器并联连接到同一负载、则应使用一些多路复用器或开关、以便 DRV2700的输出不接收外部信号。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salazar-San、

    感谢你的答复。

    我们的客户将压电元件连接到引脚 OUT+和 OUT-。
    他想知道输出电流的绝对最大额定值、以便了解可以连接多大的压电元件电容。

    顺便说一下、如果对压电元件施加一些影响、则会产生电荷。
    因此、他怀疑反向电流流向引脚 OUT+和 OUT-。
    此外、即使剩余电荷的压电元件将连接到引脚 OUT+和 OUT-、电流也将向后流动。
    因此、他想知道反向电流的容差有多高。
    他想知道反向电流对策电路。

    此致、
    M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-San、

    根据数据表中的规格、DRV2700针对高达4.7uF 的压电式进行了测试。 您还应考虑压电容越高、带宽越低。 所需的信号频率是多少?

    关于反向电流、我将对此进行仔细检查。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-San、

    关于反向电流、输出级上的 ESD 二极管应能够保护器件免受由于移动或放电而从压电致动器流入的电荷的影响。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salazar-San、

    我很抱歉我迟到了。

    我们已向客户询问压电元件的规格。
    但他似乎还不知道详细的规格。
    因此,我们向他解释,如果他不了解具体情况,我们可能会向他提供适当的建议。 他明白了这一点。

    此问题将关闭一次。
    如果提供详细信息和条件、我将再次询问。

    我了解到从压电元件施加的反向电流被输出端子的浪涌保护二极管吸收、并且电压被钳制。
    但是、未指定浪涌保护二极管的绝对最大电流。
    因此、我了解未指定反向电流的耐受值。
    我认为、如果连接了电感负载、通常会使用外部续流二极管。

    此致、
    M. Tachibana