This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8885:表6。 衰减模式设置

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/737795/drv8885-table-6-decay-mode-settings

器件型号:DRV8885

大家好

如果我们问 DRV8885、您会介意吗?


在"6.5电气特性"数据表中、 有四电平输入(衰减)。
根据衰减电阻器、IO (输出电流)的值会发生变化。
我们的认可是否正确?


数据表表中的表6。 衰减模式设置、有一个描述、45k Ω 用于"混合衰减:60%快速"。
我们的客户希望使用47k 欧姆。
在这种电阻为47k Ω 的情况下 、器件是否可以识别"混合衰减:60%快速"?
对于 E48系列、没有45k Ω、因此我们的客户希望使用 E48系列电阻器。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、


    在"6.5电气特性"数据表中、有四电平输入(衰减)。
    根据衰减电阻器、IO (输出电流)的值会发生变化。
    我们的认可是否正确?

    是的。 当 DECAY 引脚连接到 GND 时、IO 输出电流最大为30uA。 随着电阻增大、电流将减小。


    数据表表中的表6。 衰减模式设置、有一个描述、45k Ω 用于"混合衰减:60%快速"。
    我们的客户希望使用47k 欧姆。
    在这种电阻为47k Ω 的情况下、器件是否可以识别"混合衰减:60%快速"?
    对于 E48系列、没有45k Ω、因此我们的客户希望使用 E48系列电阻器。


    47k 欧姆是可以接受的。
    如需参考、请参阅文章: e2e.ti.com/.../560780