This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703D-Q1EVM:DRV8703D-Q1EVM

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/733606/drv8703d-q1evm-drv8703d-q1evm

器件型号:DRV8703D-Q1EVM
您好!
请尽快解决以下问题

在连接 DRV8703 Q1 EVM 板时,未找到 USB FET,就像出现此错误一样。我尝试了很多在论坛和 Google 中建议的方法,但没有解决。请说明可能的解决方案(对于 Windows 10和 CCS8.1.0)。

2.请分享 DRV8703Q1 EVM 的确切用户指南或手册。其中列出了所有状态 LED 指示用途详细信息、跳线设置案例,还提供了外部微控制器可以与 H 桥通信的详细信息(尤其是从驱动器的角度而言)。 手动获得的13页以及其他一些数据不足的信息。 请分享详细的用户指南文档。

请分享有刷电机 DRV8703Q1 EVM 的视频有刷电机应用视频,其中包括完整配置以及基于应用更改设置的视频,这是必需的,因为此 EVM 可用于4线步进电机。

4.请尝试使用 DRV8703 Q1 EVM 解决上述问题。 如果可能、请尝试仿真或运行电机。

等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解您的紧迫性。 请在一个论坛主题上继续对话。 我将关闭此主题。 谢谢你。