This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV-ACC16-EVM:X 和 Y 尺寸和图纸

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1180744/drv-acc16-evm-x-and-y-dimension-and-drawing

器件型号:DRV-ACC16-EVM

各位专家:

美好的一天! 您是否可以像在图片中那样为我们提供 x 和 y 距离? 是否还可以在 公差下共享产品的图纸?

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我不确定 PCB 图纸是否具有尺寸公差、但我可以查找其中一个、然后用手测量请求的尺寸。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    随附的是请求的尺寸:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师