This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:DACOUTX & Amp;SOX -数据表和评估板原理图之间的引脚差异

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1180721/mcf8316a-dacoutx-sox---pin-discrepency-between-datasheet-and-evaluation-board-schematic

器件型号:MCF8316A

MCF8316A 数据表 的数据表中甚至没有 DACOUT1或 DACOUT2、而评估板原理图具有完全不同的引脚排列、在这些引脚上集成了32KHz 晶体振荡器。  我能否对引脚36、37和38的正确实现方式进行一些说明?  换句话说、您能否澄清 MCF8316A 和 MCF8316AEVM 引脚分配之间的低效率(请参阅随附的)?

我们正在将器件设计到设计中、需要对 这些引脚的功能和实现有一个清晰的了解。  我无法测量 EVM 模块上的 SOX 输出(引脚38)。  从 MCF8316_GUI 的"器件和引脚配置"部分中、更改寄存器"PIN_38_CONFIG"的值不会更改引脚38的输出-保持在0V、无信号输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    McKay、

    请忽略 Altium Designer 中的 MCF8316A 原理图。 数据表中的引脚排列是准确的。 引脚36和37可以保持开路。 引脚38是 SOx 引脚。 将 DEVICE_CONFIG1寄存器中的[PIN_38_CONFIG]位配置为 SOA/SOB/SOC。  

    此致、

    Vishnu