This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:安装 drv10983上部计算机软件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1180668/drv10983evm-drv10983-upper-computer-software-install

器件型号:DRV10983EVM

大家好! 这个问题与软件有关。

客户使用 DRV10983EVM 软件(DRV109xx 软件(修订版 A))+labview2015来测试 DRV10983EVM。 但是、安装软件后、它会显示如下:

什么问题会导致这种情况? 您能给我解释一下这种情况吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    DRV10xx GUI 软件仅与 LabVIEW Run-Time Engine 2014兼容。 您似乎安装了较高版本的运行时引擎、该版本不兼容。

    请从以下链接下载2014运行时引擎 :https://www.ni.com/en-us/support/downloads/software-products/download.labview.html#306245

    请注意、2014运行时引擎与 Windows 10兼容。  请卸载 DRV10xx GUI 软件、然后安装2014运行时引擎、最后重新安装 DRV10xx GUI 软件。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Balaraj! 感谢您的回复!

    今天、客户已按照您的说明进行了尝试。 但似乎没有效果。

    客户已尝试下载 LabVIEW Run-Time Engine 2014。  但它仍然显示此对话框。 什么错误会导致这种情况? 您能举几个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    我建议您以管理员身份运行应用程序、以确保访问 实验室视图文件时不会出现任何问题。

    此致、

    Vishnu