This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8805PWPR、nHome 引脚连接问题--与电机驱动器相关--

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1180896/drv8805pwpr-nhome-pin-connection-issues--motor-driver-related--

尊敬的先生:

路旁提出了有关的问题。  

DRV8805PWPR 技术规格草案、该技术规格在  外部组件名称 SOIC HTSSOP 或连接下指示了 nHome 引脚是否正常工作。

您能否更具体地说、并为 Coretonic 分配电机驱动器专用 FAE。 谢谢你。

请参阅规格和 RD 绘图原理图。  e2e.ti.com/.../DRV8805PWPR-RD-inquiry-schematic-chart-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elyse、

    nHome 引脚是电机驱动器的开漏输出。  它 有一个弱内部上拉电阻器、一个外部上拉电阻器是可选的。  在 EVM 硬件文件中 、我们在该引脚上使用了3.3KΩ Ω 上拉电阻器。  这能回答您的问题吗?   

    此致、

    Jacob