This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:如何编辑波形?

Guru**** 2573735 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD, DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1180024/drv2605levm-md-how-can-i-edit-the-waveform

器件型号:DRV2605LEVM-MD
主题中讨论的其他器件: DRV2605L

你好。 我是韩国工业技术研究院的硕士学位学生 Hye-rim Jeon

Launch Haptic 控制台具有内置的123种波形功能。
我想知道是否可以修改波形。
具体而言、我希望将"TransitionRampUpLongSmooth2"和"TransitionRampDownLongSmooth2"合并为一个波形、并增加运行时间。
是否可以进行这些编辑? 
请回复。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hye-rim、

    波形序列发生器的目的是能够组合多个波形。 为此、您可以选择要编程的 DRV 器件、创建波形序列、然后按"Play Waveforms"、但不能增加波形的持续时间。  

    也可以使用 PWM 接口来创建波形。 例如、您可以缓慢增大占空比、然后缓慢减小占空比、以产生类似于您请求的效果

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否需要 Arduino 等其他板才能使用 PWM 接口?

    还是内置了 DRV2605LEVM-MD 板来调节占空比?

    如果它是内置的、是否可以使用触觉控制台对其进行控制?

    请回复。 谢谢你 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyerim、

    EVM 本身无法生成 PWM、您将需要外部源、Arduino 是一个不错的选择、因为可能有许多可用的代码示例。

    DRV2605L 可使用10kHz-250kHz 频率 PWM 输入

    此致、
    Arthur