This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:DRV8912-Q1

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1174337/drv8912-q1-drv8912-q1

器件型号:DRV8912-Q1

大家好、团队!

我的客户希望使用 DRV8912驱动需要3A 电流 的电机、因此我们希望在此应用中并行使用3路输出。  此外、其余输出可能用于驱动其他东西。 这是一个很好的组合吗? 输出之间是否会发生冲突? 我们是否曾使用过类似的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请仔细检查数据表。  数据表的背面有很多这方面的示例。  该器件可通过多种不同的方式进行配置、而不会出现任何问题。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryan!

    感谢您的支持!

    另一个问题:如果 在此应用中并联使用3路输出、 我们需要考虑什么 PCB 设计?  客户想知道 、如果三条输出线路在负载侧(电机)而非芯片(DRV8912)侧并联、则实际输出是否会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    只要走线/导线保持在相似的长度/厚度、以确保所有输出之间良好的电流共享、那么在负载侧进行连接就不是问题。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    我想确保数据表中给出的并行通道数是连续的、例如1、2、3和4、 5、6;如果并行通道的数量不是并行的、那么可以对其进行配置、例如1、3、6和8、9、 ?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    只要您将任意通道配置为相同的通道(高/低/PWM)、您就可以将它们并联。

    此致、

    Ryan