This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832-Q1:数据表中的拼写错误

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181731/drv8832-q1-typo-in-datasheet

器件型号:DRV8832-Q1

我认为数据表中有拼写错误。

在7.3.4中。 基准输出

"Vref 应为0.75V"对吗?

我认为"VSET 应为0.75V"。

VREF 始终为1.285V (@ VCC = 2.75V 至6.8V)

非常感谢您能为我提供帮助。

daejin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daejin:

    你是对的。 应显示"VSET 应为0.75V"。 感谢您提请注意此拼写错误。

    此致、

    Pablo Armet