This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8243/44/45-Q1。 H 型号的20-40US nSleep 脉冲输入要求

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1, DRV8243-Q1, DRV8245-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181970/faq-drv8243-44-45-q1-20-40us-nsleep-pulse-input-requirement-for-h-variant

主题中讨论的其他器件:DRV8244-Q1DRV8243-Q1DRV8245-Q1

DRV8243-Q1、DRV8244-Q1、DRV8245-Q1提供3种型号:H、S 和 P

在 H-Variant (HW 接口)中、nSLEEP 引脚需要外部脉冲输入。 唤醒器件的脉冲应为20us-40us。

20US-40US 必须具有。 需要清除故障并退出睡眠状态。 如果 nSLEEP 引脚上没有此脉冲输入、DRV 将无法唤醒。