This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412DDWEVM:设计布局和连接

Guru**** 2557560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412DDWEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181195/drv8412ddwevm-design-layout-and-connections

器件型号:DRV8412DDWEVM

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

如果可能 、我想了解有关 DRV8412DDWEVM PCB 制造(包括其组装)的更多信息。 此外、最好知道、如果将 M0、M1和 M2引脚连接到 AGND 而不是 GND 会出现问题(我不认为是这样)、因为在数据表中、它连接到 AGND、但在您的开发板上连接到 GND。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    首选 AGND 连接、如数据表所示。  但是、GND 也是可以的、因为我们已经生产了许多此类 EVM、没有任何问题。   

    gerber 文件在线提供、位于 EVM 的工具文件夹中。  这是您想要的吗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回答。

    客户体验跟进问题:
    关于 PCBA 生产、可以肯定所有光绘文件和原理图文件都是公开的。 但我想要的是您为开发板应用的生产配置?  

    如果我问另一个问题、在我想制作开发您的开发板的情况下、我需要在此处选择哪种配置:
    以获得与第四个 PCB 相同的 PCB? 线圈的厚度? 使用的覆层? 它是否特定并有助于散热? 焊接 EVM 散热器的条件是什么?
    另一个问题是、当我使用 EVM 覆盖40V 的振幅时、正弦波的下方会出现一些干扰、如照片所示:
      
    您能告诉我它是如何出现的?  
    PS:我将 PVDD 和 PWM 使用60V 电压来生成正弦信号。 在 EVM 输出之后、我有一个电感器(与开发板上的电感器相同)和一个电容器(100uF、100V)。
    谢谢你。
    此致、
    阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie。

    nFAULT 引脚上是否有任何故障指示?  失真看起来与下降电流有关。  您是否正在驱动负载...什么类型?   

    对于开发板、它是2层、2盎司。 铜。  数据表中有热计算。  如果超过150°C、则需要外部散热器。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它用于驱动线圈负载、但在 负载不高于40V 的情况下信号失真。 无故障或 OTW 信号处于活动状态。

    进一步建议。  谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿奇

    如果一切正常低于40V、则可能会发生 CBC (逐周期)电流限制、从而导致输出禁用。  nFAULT 引脚上不报告 CBC。   

    证明这一点的唯一方法是绘制输入 PWM vs。发生这种情况时的输出 PWM、并查看 PWM 脉冲是否被截断(不匹配输入)。   

    您可以减小 OC_ADJ 电阻、这也有助于解决该问题。

    此致、

    Ryan