This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:来自 IPropi 感应的电压不恒定

Guru**** 2554210 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178016/drv8231a-voltage-from-ipropi-sensing-not-constant

器件型号:DRV8231A

大家好、团队、

我代表我的客户发布:

大家好、 我为 DRV8231A 制作了一个电机驱动器分线板、以测试我的应用、我遇到了一个电流检测问题、在这里、当测量输出电流电阻器上的电压时、会产生一种方波。 此问题在电机运行以及电机关闭期间持续存在。 我在电机关闭时附加了一个输出样本作为示例。


此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    客户是使用自己的板还是 DRV8231AEVM?

    它们在电机未连接到驱动器输出时是否观察到相同的行为?

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    [引用 userid="392209" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1178016/drv8231a-voltage-from-ipropi-sensing-not-constant ]*当测量输出电流电阻器两端的电压时、会产生一种方波。 [/报价]

    需要更多信息:

    示波器波形上的电压标度是多少?

    Ripropl =? 引脚 Ipropl 上的电流感应电阻器

    该测试中的电机电流大致是多少?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    是否有更新?

    此致。

    Pablo Armet