This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824-Q1:更改设计参数值的影响

Guru**** 2556730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182598/drv8824-q1-influence-of-changing-design-parameter-values

器件型号:DRV8824-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8824

增加这两个感应电阻器的电阻值(至1.2Ω Ω 以上)并降低输出电流。 对步进 电机或 DRV8824是否有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    只要 ISENx 引脚上的电压不超过数据表中建议的最大值、就没有问题。

    此致、

    Ryan