This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:有关断电制动的问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182490/drv8718-q1-question-about-power-off-braking

器件型号:DRV8718-Q1

您好、专家、  

有一个有关断电制动的用例需要与您核实。 当与 DRV8718-Q1物理断开12V 电池输入时、与 DRV8718连接的电机之一会强制从外部旋转。 电机生成反电动势。 该反电动势的波形如下所示。  

我是否知道这种用例可以触发断电制动功能、然后打开低侧 FET?  

我从数据表中检查了断电制动功能需要 PVDD 电压电源来开启低侧 FET。 因此、我想知道这种用例是否能够正常启用断电制动功能。  

如果无法直接触发断电制动功能、我们如何实现这一点?  

谢谢!

Eden Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    [引用 userid="472868" URL"~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182490/drv8718-q1-question-about-power-off-braking ]12V 电池输入与 DRV8718-Q1物理断开时、与 DRV8718连接的电机之一会强制从外部旋转。 [/报价]

    什么外部设备会强制电机旋转,例如升降机重量会将电缆拉低并导致电机轴旋转? 例如、在这种情况下、电机制动将无法阻止电机旋转。 因此、它取决于外部力的性质。 或者您是否在谈论旋转电机和负载的动能?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edthan、

    感谢您的提问。  

    这种情况(附加的波形)用于制动力。 请注意、您的最大电压仅为~19V、低于 VPOI (~30V)。 因此,备选案文1不起作用。

    选项2或选项3应是最佳选择方式。 当 VBAT 达到客户想要关闭 LS FET 的目标电压时、将制动引脚设为高电平。

    用手移动尾门使电机旋转。  

    此致

    Shinya Morita