This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:适用于家用吊扇的 MSP430 MCU

Guru**** 2547760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MSP430FR2032, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181168/mcf8316aevm-suitable-msp430-mcu-for-domestic-ceiling-fan

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316AMSP430FR2032MSP430FR2433

TI 团队、

我们目前正在开发基于 MCF8316A 的吊扇控制器、

  最大35W、24V 电机。

我们将具有以下特性、

  红外远程接口

  射频远程接口

  通过蓝牙的物联网接口(更高版本)

请建议使用适合此应用的 MCU。 在 MSP430系列中、我们确定了 MSP430FR2032、  但需要您的建议才能继续。

谢谢、此致、

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    没有太多信息可供使用、但如果您只需要 IR 远程接口、MSP430FR2032在其 USRT 实现中肯定具有该功能。 假设您的蓝牙芯片接口基于 SPI 或 I2C、则该芯片应符合要求。 否则、您需要查找另一个具有附加 UART 的 MSP430。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jace、

    我们主要使用射频433MHz 远程接口来控制风扇的速度。 我们计划将 QIA 芯片用于433MHz 射频。  

    此外、MCU 还应管理 MCF8316A、以便读取和写入寄存器  

    通过模拟端口进行230V 交流线路电压测量、以便对电机控制采取一些措施

    任何时候都只能有一个接口。 433MHz 射频或 IR 或蓝牙。  

    建议使用哪种 MCU。  

    此致

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    这些要求是非常通用的、因此并不会真正缩小 MCU 的建议范围。 通信协议的可能干扰将取决于电路板设计/布局、而不是 MCU 选择。 如果 MCU 正在进行230V 交流测量、则必须调节该信号、直到将其置于板载 ADC (<3.3V)的工作参数范围内。 您还没有说过需要与其他板载芯片通信的通信接口。 由于 MSP430FR2032一次只能使用2个器 件、因此您可能需要的资源可能多于 MSP430FR2032提供的资源、但如果您需要更多资源、则可以使用我们的产品选择器工具选择该选项。  

    如果 MCU 不处理不同通信接口(IR 外部)的任何协议栈、则8kB 内存可能足够好。 否则、您将需要使用更大的存储器变体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    这是我的要求、

    -用于通信 TI MCF8316A FOC 控制器的 SPI 接口  

    -用于读取 MCF8316A 故障状态的 I/O

    -用于在设定时间后关闭电机的实时时钟

    -捕获输入以处理 MCF8316 FG (频率发生器)电机的实际速度

    - 2个 ADC 通道、用于处理线路电压和其他电压

    -用于处理来自射频解调器的 RF433MHz 信号的 UART 接口。 我假设我需要 UART 来处理射频解调器输出。

    根据您的建议、我再次检查了 MSP430选择器工具。 MSP430FR2433符合要求。

    我将根据您稍后的回复开始在上述 MCU 上设计原理图、我将更改设计

    圣诞节快乐  

    此致

    Raghu