This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311HEVM:SPI 兼容性

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311, DRV8311HEVM, DRV8316REVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182156/drv8311hevm-spi-compatibility

器件型号:DRV8311HEVM
主题中讨论的其他部件:DRV8311DRV8316REVM

我正在测试 DRV8311HEVM 上的 SPI 接口、并有一个简单的问题。 组装的 DRV8311电路是否与所有不同接口 H/S/P 兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    感谢您将问题发布到我们的 E2E。  

    默认情况下、该 EVM 针对硬件型号进行组装、但与 SPI 和 tSPI 兼容。 请参阅 EVM 用户指南的第4.4节、了解如何配置 SPI 和 tSPI 型号。

    https://www.ti.com/lit/ug/slou552/slou552.pdf

    最棒的
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我不确定是否需要更换 U1处组装的 DRV8311电路。 第5节"硬件设置"中对此进行了说明。 我想就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    是的、您需要使用 SPI 版本替换硬件变体 IC。

    最棒的

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我将改用 DRV8316REVM 评估套件。