大家好、
我们在设计中使用的是 DRV8889-Q1。 我有一个与控制寄存器写入命令相关的查询。 当我向 CTRL 寄存器1写入一些数据(0x06E1)时、无论我写什么、DRV8889-Q1 IC 都将发送响应吗?
例如:
MOSI->0x06E1 (0x06->cmd byte+address、0xE1->data byte)
MIS0->0xC1E1 (0xC1->FAULT 状态、0xE1->DATA 字节)
如果没有 SPI 通信问题、我将获取上述数据(数据字节匹配)。
MOSI->0x06E1 (0x06->cmd byte+address、0xE1->data byte)
MIS0->0xC1E0 (0xC1->FAULT 状态、0xE0->DATA 字节)
如果存在 SPI 通信问题、我将获取上述数据(数据字节不匹配)。
您能否确认我们的理解是否正确?
谢谢、此致、
Pavithran