This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702-Q1EVM:DRV8702-Q1EVM

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182108/drv8702-q1evm-drv8702-q1evm

器件型号:DRV8702-Q1EVM

新购买 的 DRV8702-Q1EVM 输出始终是通过 TI 应用程序设置的 PWM 的0v 不相关。

请提供操作评估套件的详细步骤/说明。

用户手册中没有正确的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mangesh、

    我将帮助您使 EVM 正常工作。 首先、我想弄清楚问题是什么。 在 GUI 应用程序的左下侧、它是否显示为"已连接"绿色圆圈? 与下图类似

    此致、

    Pablo Armet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    是与 COM 端口的连接成功。

    我再次浏览了用户手册、找到了顺序。 我先连接了负载、然后连接了 USB、接着连接了 PVDD、现在正在进行通信。 问题现已解决。

    谢谢!

    此致、

    Mangesh