This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:移除 VM 电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182252/drv8860-vm-voltage-removal

器件型号:DRV8860

我有一个应用、其中使用 DRV8860来激活某些电磁阀。 VM = 24V、并通过高侧开关(TPS1H100)馈送至 DRV8860。  

我们正在尝试了解、如果断开为开关和 DRV8860及电磁阀馈电的24V 电压、会发生什么情况。 (其他逻辑控制仍然存在、例如启用)。 在开关和 DRV8860 +螺线管之间的 VM 电源上有几百 uF 的大容量电容。

我的假设是、随着 VM 电压下降、DRV8860最终将禁用所有输出(UVLO = 8.2V)。 任何通电的电磁阀将开始通过续流二极管再循环电流、并最终衰减至零。 有源电磁阀的 DRV8860输出电压将上升至比 VM 电压(正下降)高出0.9V 左右。  随着电容器放电、VM 电压将继续下降。

此响应是否正确?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    对我来说听起来很完美!

    此致、

    Ryan