This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:电流测量精度

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8874, DRV8874-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182694/drv8243-q1-current-measurement-accuracy

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8874DRV8874-Q1

各位专家:

请问您能否提供有关 DRV8874和 DRV8243-Q1这两个组件电流测量精度的信息?

谢谢、此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您的提问。

    两个器件数据表都具有 AI_ERR 规格。 这是电流感应的精度。

    注意:外部电阻器 R_IPROPI 的精度最终会影响电流感测测量精度。 如果精度很重要、最好选择高精度电阻器组件。

    DRV8874-Q1也是如此。

    此致

    Shinya Morita