This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714S-Q1EVM:使用两个半桥来设置 PWM 互补输出

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1182642/drv8714s-q1evm-two-half-bridges-are-used-to-set-the-pwm-complementary-outputs

器件型号:DRV8714S-Q1EVM

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

假设使用两个半桥来设置 PWM 互补输出、如下所示:  

半桥1设置:根据下面的表8-4将 HB1_PWM 设置为00b、即半桥1的输入 PWM 源为 IN1、然后根据下面的表8-5将 HB1_HL 设置为0。 HB1_FW 为0。

半桥2设置:根据下面的表8-4、也将 HB2_PWM 设置为00b、即半桥2的输入 PWM 源也是 IN1、然后根据下面的表8-5将 HB2_HL 设置为1。 HB2_FW 为0。

根据上述设置:

半桥1的 GH1是 PWM1、GL1是! 半桥2的 PWM1、GH2是! PWM2、GL2是 PWM2。 因为半桥1和2的输入 PWM 源都是 IN1、所以 PWM1=PWM2、! PWM1 =! PWM2。

那么、上述设置是否可以视为 PWM 设置的互补输出? 输入 PWM 源全部为 IN1、时序得到保证。

上述设置和注意事项是否可行且正确?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的提问。

    根据您的寄存器设置、DRV 在 GHx/GLX/SHx 上提供相反的(您说是互补的) PWM 切换。 它与数据表中的数据相同。 您的设置正确。

    另请注意。

    您 的注释" 输入 PWM 源全部为 IN1、并且时序得到保证。" 。

    在栅极驱动器的实际应用中、输出切换时序通过对外部 FET/电容进行充电/放电等具有一定的偏移/延迟 每个计时 都有轻微的延迟。 因此、可能存在间隙~微秒范围间隙。   

    我想这在正常的电机/电感负载驱动用例中不应该很重要。

    此致

    Shinya Morita