请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 如果对 DRV8870的任何兴趣都不是普遍驱动小型有刷电机(<2安培)、并且在频率大于100Hz 的情况下电机上的抑制器电容出现问题、导致电机失控而无法进一步控制。
sherwood195000@aol.com 以获取.pdf 或.doc 电路图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果您正在回复 Bob Sherwood sherwood195000@aol.com、则您可能已经阅读了我的原始副本。
我已经使用8870创建了一个 PWM 模型轨控制器、我将向市场提供该控制器、但我可能不得不承认失败并将其从销售中撤回。
在某些情况 下、输出似乎冻结、我怀疑是由击穿临界性或对限流关断的敏感性导致的。
非常明显的是、如果在一条输出线路中放置一个电压欧姆表来测量电流、则不会发生这种情况、如果其中一条馈线的长度大约为12英寸、则会出现类似的情况、从而导致边沿计时问题、
如果您可以给我一个电子邮件地址、我会给我发送电路、您可以从那里获得建议。