我的客户询问以下有关 DRV8703-Q1的问题:
我们将使用 SPI 对增益和阈值进行编程。 但最初我们考虑确保通过硬接线信号驱动电机。
SPI 引脚保持断开状态。 不使用芯片选择、仅当我们需要进行 SPI 通信时才使用此选项。
我们当前将 Vref 引脚连接到3.3V。 是的、我们在默认模式下运行。
当 nSLEEP 为低电平时、SH1和 SH2上的电压为0V (mV 范围)、与预期值相同。 但当 nSLEEP 为高电平时、SH1和 SH2为0.747V。 在 GH1和 GH2上观察到的电压相同。 但 GL1和 GL2处于 mV 范围内。 当处于高阻态时、电压应全部为0V。
数据表未提供有关如何在芯片中使用 SH1/SH2的详细信息。 驱动器 IC 是否在这2个引脚上提供任何电压,进而可能反馈回 GH1/GH2? 当 SH1/SH2未连接到我们的控制器时、会出现上述电压。
现在、如果我们连接控制器、则电压稍有不同、因为我们有一个用于检测负载上关闭状态故障的梯形网络。 该梯形网络使用12v 上拉、如果 SH1/SH2为高阻态、那么我希望基于梯形网络的电压。 但是、随着驱动器芯片提供一些电压、我们看到的电压要低得多。
TI 对关断状态诊断的建议是什么? 我知道驱动器 IC 可以检测过流/过热、但只有在我们驱动电机时才会发生这种情况。 如果检测到故障(STG、STB 或开路)、我们需要在检测到故障之前检测故障、以禁止驱动电机。 阶梯网络有助于实现这一目标。
客户是否可以使用他所指的梯形网络? SH1/SH2上的电压是否正常? 这看起来像是二极管压降、但我无法辨别。 这是提出问题的主要原因。
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist