请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2605 主题中讨论的其他器件: DRV-ACC16-EVM
很抱歉、如果之前有人问过这一点、但我正在研究一个使用此驱动程序运行 ERM 振动电机以发出各种警报的项目、我知道这有一个内置的效果库、 但我似乎无法找到有关这些库中实际包含的内容的良好资源。 我想知道是否有一个列表或数据表列出了每个影响的示例? 我已经浏览过数据表和设置指南以及从 TI 网站上可以找到的所有内容、但我无法找到的不仅仅是几个波形。 不确定我最终将使用多少个不同的波形、但对这些波形的任何引用都很好。
我通过 I2C 通信、我使用的平台是 Raspberry Pi。
提前感谢您!