This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:DVR10983加热器

Guru**** 2379430 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00652, DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/674493/drv10983-dvr10983-heats

器件型号:DRV10983
主题中讨论的其他器件:TIDA-00652

大家好

我尝试通过 DRV10983为 MSP430G2231IPW14供电,我使用 了 TIDA-00652上提供的标准电路 A,V3P3_Reg 处的电压降至2.9V,DRV 发热。  V3P3_Reg 应在微控制器打开时保持3.3V 电压、 电路板上只有微型计算机连接、除此之外什么都没有。

谢谢、此致

第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinar、

    似乎线性稳压器存在一些问题。 您能否确认 VREG 引脚输出的电压恒定为5V (首选示波器波形)?

    您能否确保使用的组件与数据表中所示的推荐组件相匹配? 尤其是电感器。

    谢谢、

    Cole  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有器 件均符合数据表中的 BOM、事实上我也尝试将 DRV 10983焊接到 EVM 板上、因为这会导致寄存器无法读取错误、我得到的结果相同、我已经烧坏了4个 IC、试图解决此问题。 我已经订购了新的 IC,将不得不等到下周它们到达。

    我将 DRV10983Z 焊接在同一电路板上、并使用齐纳二极管和电阻器修改了 VREG 部分、其工作原理非常完美。

    此致

    第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinar、

    因此、如果我对您的理解正确、DRV10983Z 解决了问题、但您仍然无法使用 DRV10983。 是这样吗? 如果是、我期待您的结果。

    请注意、如果您手动焊接部件、请确保在使用 DAP 电源焊盘焊接部件时遵循正确的程序(使用焊锡膏、回流炉、大量通量、在器件的电源焊盘下方加热过孔等)。 如果未正确连接 DAP 电源板、器件的性能将显著降低、热耗散也将显著降低。

    最棒的
    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,PCB 制造是一个问题,我们制造了新的电路板,DRV10983工作。