This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:电荷泵频率、开路负载检测

Guru**** 2378840 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/671648/drv10983-q1-charge-pump-frequency-open-load-detection

器件型号:DRV10983-Q1

您好!

我想快速提出一些有关 DRV10983-Q1的问题。

  • DRV10983-Q1中集成的电荷泵的开关频率是多少?
  • DRV10983-Q1能否检测开路负载情况?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    对延误表示歉意。

    1. DRV10983-Q1中集成的电荷泵的开关频率是多少
      1. 为了 将 VCP 引脚上的电压调节至大约 VCC + 5V (如 DRV10983-Q1数据表所示)、我们的电荷泵实际上会根据负载变化较长的时间。   最大开关频率为781.25kHz。

    2. DRV10983-Q1能否 检测开路负载情况?
      1. DRV10983-Q1可以在有负载和无负载的情况下旋转电机。 但是、我假设您在问 DRV10983-Q1是否能够检测到负载发生剧烈变化(即负载变为无负载)。
      2. 因此、DRV10983-Q1会检查是否存在不同类型的称为"锁定"的事件。  负载急剧下降将导致电流输出增加、速度提高以及电机产生的 BEMF 升高( 由于旋转速度加快)。  在我们的6个锁中、我们会检查速度、BEMF 和电流是否出现异常变化、从而 捕获此事件。
      3. 请注意、此处的关键字是"剧烈"、因为负载的微小变化(即部分覆盖进气)、因为这些是某些应用中的正常事件。 因此,需要进一步评估确切的意义。

    最棒的

    Cole

    编辑:修正了开关频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole-San、

    [引用用户="Cole Macias"]

    1. DRV10983-Q1能否 检测开路负载情况?
      1. DRV10983-Q1 可以在有负载和无负载的情况下旋转电机。 但是、我假设您在问 DRV10983-Q1是否 能够检测到负载发生剧烈变化(即负载变为无负载)。
      2. 因此 、DRV10983-Q1 会检查是否存在不同类型的称为"锁定"的事件。  负载急剧下降将导致电流输出增加、速度提高以及电机产生的 BEMF 升高( 由于旋转速度加快)。  在我们的6个锁中、我们会检查速度、BEMF 和电流是否出现异常变化、从而 捕获此事件。
      3. 请注意、此处的关键字是"剧烈"、因为负载的微小变化(即部分覆盖进气)、因为这些是某些应用中的正常事件。 因此,需要进一步评估确切的意义。

    [/报价]

    我所说的"开路负载条件"是电机物理拆除(意外或以某种方式)的状态。 在汽车动力总成系统中、通常必须检测到这种情况。

    DRV10983-Q1能否检测到此负载(高阻态)情况?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    我现在明白了、感谢您的解释。 是的、锁定3是无电机故障。 高阻态条件将导致没有电流流流过器件(和电机)的相位、器件可以检测到这些相位并停止尝试驱动不存在的电机。

    最棒的
    Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cole-San、

    我还有一些关于电荷泵开关频率的其他问题。

    • DRV10983-Q1处于空闲状态时、电荷泵开关频率是多少?
    • 当 DRV10983-Q1旋转电机时、电荷泵开关频率是多少?
    • 最大电荷泵开关频率是多少?
    • 电荷泵的最小开关频率是多少?
    • DRV10983-Q1如何更改其电荷泵开关频率? 线性地? 还是逐步? 开关频率变化的条件是什么?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi、

    首先、我在早些时候提供了一些有关我们的信用卡拒付频率的错误信息。 我已编辑了该消息以正确反映此新信息。

    无论如何、我想再次指出、我们的电荷泵根据"负载"可变开关、以调节 VCP 上的电压。 该负载来自 DRV10983-Q1对 HS 前置驱动器和降压转换器中充电的需求。 具体而言、我们的器件将检测  VCP 上的电压电平并确定是否需要升高电压。 换句话说、VCP 将降至低于某个阈值、电荷泵将打开、以类似于方波的方式进行切换、直到 VCP 上的电压超过某个阈值。 开关看起来是一个位方波、可以在 CPP 和 CPN 上观察到。

    这意味着、与空闲状态相比、当电机旋转时、器件的开关频率更高、因为对电荷的需求更高(即需要驱动高侧 FET)。 这也 意味着 电荷泵活动与系统密切相关。 例如、VCC 电平和电机转速将改变系统中的"负载"。 这意味着无法告诉您最小开关频率处于空闲状态或旋转 电机状态。 下面显示了一张图:

    但是、最大电荷泵开关频率为781.25 kHz (很抱歉、先前有错误消息)。 这意味着、如果 VCP 持续低于阈值、则在781.25kHz 时、方波开关时间将100%。 如果我们将其置于 EMI 环境中、我预计会看到峰值为781.25kHz、准峰值较低(因为它不会一直切换)。

    最棒的

    Cole