This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676275/drv8323-drv8323

器件型号:DRV8323

Hallo、

它涉及 DRV8323的 CAL 输入。

我设计了布局、以便可以应用 DRV8323RH 或 DRV8323RS

在设计中很难将 CAL 信号添加到轮渡中、 我也不了解 CAL 信号的工作原理。

问题是: 您能不能就 DR8323RH 和 DRV8323RS 的 CAL 信号提出建议。

提前感谢。

左侧 Rijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,L.V. Rijn、

    CAL 引脚用于校准内部电流感测放大器。 启用 CAL 后、该器件会运行校准例程、以消除放大器的直流偏移。 数据表中的第8.3.4.3节对此进行了说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了确保 CAL 引脚始终处于低电平时放大器工作、我只有很小的偏差。
    如果是、您能不能说偏差百分比。

    提前感谢

    L.v.Rijn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    L.v.Rijn、

    该偏差可能是由一些现有偏移或温度漂移造成的。 有关放大器的更多详细信息、请参阅数据表第14页底部电气特性表的电流感应放大器部分。