This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机控制 svgen_dq 和逆向克拉克变换

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676567/motor-control-svgen_dq-and-inverse-clark-transformation

您好!

我已经阅读了 spru485a (第201页) SVGEN_DQ 器件、无法理解以下信息。 因为、根据以下信息、当我的 A 相电压为 sin (wt)时、我的基准电压为 cos (wt)。  这种变换将正交或 β 分量 Ubeta 投影到 Vref1中有什么具体原因。  

换句话说、如果我应用传统的反向克拉克变换、我的电机控制是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为技术背景中的描述、这是 SVPWM 技术的高效实现之一、基准矢量基于 alpha/Beta 坐标、该坐标可以来自 FOC 的基准输出(Vref)、包括 Alpha 和 Beta 组件(Valpha 和 Vbeta)。 转换基准矢量(Valpha 和 Vbeta)以确定逆变器晶体管的开关序列和时间。 有不同的算法可用于使用 SVPWM、更多详细说明可在 spra524.pdf 应用手册中找到。