主题中讨论的其他器件: CSD19534KCS、
你好
我在 DRV8303周围设计了一些硬件、并且电机运行平稳、但是随着我增大 PVDD (即使是小型 Nema17尺寸电机在无负载情况下也小于55V)、GVDD 电压不仅会降至2.3V 并保持不变。 然后、它会给我一个故障、并且看起来也会被永久损坏、即使在尝试复位并关闭电源后、11V 也不会返回。
我使用的是 CSD19534KCS FET、其底部全部连接到公共 LSS、用于通过单个分流器测量电流。
下面我附加了一个相位波形、
我注意到的第一个问题是 BEMF 看起来有一点噪声、但我将其向下放到非屏蔽电机线。
我注意到的第二件事是、右侧斜率略低于左侧、这可能是一个稍微有点像时序图、因此我将在编程中查看这一点。
最后、我注意到相位底部下降到低于 GND。这是奇怪的、我不确定这是怎么发生的。 没有 GND 回路(我可以告诉它)、我不确定这是否是 GVDD 故障的原因?
我还注意到、电荷泵出现故障、CP2从大约10V 下降到相同的低2.3V ISH。
这种情况发生在几个 PCB 上、因此不能是一次性故障。
感谢你的帮助