This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:电流感应放大器问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676345/drv8323-current-sense-amplifier-question

器件型号:DRV8323

电动机 Gurus:

在 DRV8323S 上- DRV8323S 是否使用任何电流感应输入/输出供内部使用?  换言之、如果没有将它们连接起来(并使用外部感应方案)、是否会导致 DRV8323运行中出现问题?

似乎没有任何内部(即控制/故障方案)连接... 但我想检查以确保。

替代方法是简单地更改为 DRV8320RS 版本。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    DRV8323S 不使用任何电流感应输入/输出进行内部使用。

    如果未使用、建议将放大器输入端连接到 GND。 放大器输出可保持悬空。