This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871-Q1:DRV8871-Q1 VM 大容量电容

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/676184/drv8871-q1-drv8871-q1-vm-bulk-cap

器件型号:DRV8871-Q1

大家好、

大家好。 我对 DRV8871-Q1的 VM 大容量电容有疑问。

参数是:VM = 12V 来自汽车电池、正常工作电流= 1A、堵转电流= 2.5A。

占空比为100%、仅使用高电压或低电压电平进行控制。

我可以在这里使用1uF 陶瓷电容器吗? 有什么缺点吗?

如果我使用10uF 陶瓷电容器或大容量电容器会怎么样?  有问题吗?

客户表示之前用过两个半桥芯片、在 VM 引脚上用过0.1uF 电容、没有问题。

期待您的回复。

谢谢你。

此致

Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    如果占空比为100%、则大容量电容器的尺寸在大多数情况下都不会很重要。 大容量电容器的用途是在 PWM 期间为电机提供大部分电流。 它还减少了从电源到电路板的纹波。 如果电路板上没有任何开关、并且电源轨具有低纹波、那么您的客户可能可以在电路板上使用较小的大容量电容器。

    为了便于将来参考、下面是一个应用手册、其中介绍了大容量电容器的大小: www.ti.com/.../slta055.pdf

    确保正确使用数据表中建议的去耦电容器。