请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8871-Q1 大家好、
大家好。 我对 DRV8871-Q1的 VM 大容量电容有疑问。
参数是:VM = 12V 来自汽车电池、正常工作电流= 1A、堵转电流= 2.5A。
占空比为100%、仅使用高电压或低电压电平进行控制。
我可以在这里使用1uF 陶瓷电容器吗? 有什么缺点吗?
如果我使用10uF 陶瓷电容器或大容量电容器会怎么样? 有问题吗?
客户表示之前用过两个半桥芯片、在 VM 引脚上用过0.1uF 电容、没有问题。
期待您的回复。
谢谢你。
此致
Jack Chen