This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:DRV8872-Q1:IN1/IN2最小上升和下降时间?

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/675436/drv8872-q1-drv8872-q1-in1-in2-minimum-rise-and-fall-times

器件型号:DRV8872-Q1

器件在20kHz 下的最小 PWM 上升和下降时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julio、

    我们没有为 IN1/IN2指定最小上升和下降时间、因为输入上的快速逻辑转换不应影响器件运行。

    您在此处是否有关于您的疑虑的更多详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    慢速逻辑转换会怎么样? 我看到 IN1/IN2逻辑有迟滞、因此我不认为会出现迟滞。 最小占空比运行将为65%@ 20kHz。

    这不是一个问题,我被问及这个问题,只是想提出第二个意见。 我认为这不会是一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julio、

    正确- INX 引脚具有迟滞功能、因此能够处理缓慢的输入转换。 在20kHz 时、该器件应可在65%的占空比下正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 James!