This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] drv2624:DRV2624EVM 上 DRV2624的异常波形

Guru**** 2379980 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/674514/drv2624-abnormal-waveform-of-drv2624-on-drv2624evm

器件型号:DRV2624

团队、

您能否使用 附加的波形检查以下问题?

这是与 DRV 2624 EVM 套件_触觉控制台工具的过驱输出波形相关的问题。

 客户输入过压后 、他们测量了波形、但波形低于额定电压。

Q1)为什么存在低电压运行周期?

Q2)波形(低电压周期) 是否是 正常过压操作的正确条件?

   

 e2e.ti.com/.../TI-Driver-IC-DRV-2624-EVM-OverDrive-Wave_5F00_180323.pptx

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Danny:

    该波形看起来像自动校准波形。 存在过驱、然后是两个电压电平、最后没有制动 这是自动校准波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已使用 TI 触觉控制台工具并将 工作模式设置为 自动校准模式。

     (刚刚更改 了工作模式、 控制台默认设置条件中的额定电压和过电压)   

    波形在 DRV2624输出中测量。

    这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正常的自动校准波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Danny、

    请随时提出其他问题。 我现在要关闭这个线程。