This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:晶体管的输出到栅极

Guru**** 2378730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/668817/drv8302-output-to-gate-of-transistor

器件型号:DRV8302

大家好、

我的 DRV 有问题我要将 PWM 设置为 INH、将5V 设置为 INL、但从 DRV 到晶体管的 PWM 是错误的... 是来自 MPU 与 DRV 的电压。

下一个问题是、如果我将 INL 从5V 设置为 GND。 INH (同一 H 桥...) 执行1次脉冲并暂时短路。 它在图片中也可见。

Thx for All...(所有...) 此致。

Petre2e.ti.com/.../DRV-vs-MCU.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petr、您好!

    我无法打开您的.rar 文件。 是否可以通过 zip 文件重新发送或以其他方式附加图片?

    此外、您是否正在使用 TI 评估模块板、或者您是否开发了自己的板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回答! )

    我和我的朋友一起创造了自己的宝。 模式与图片位于.zip 中。 )

    Petr Sedo

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_DRV.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petr、您好!

    我认为您的问题与导通 FET 所需的栅极电荷有关。 仔细检查 FET 数据表中的栅极电荷、并确保 DRV8302能够提供适当的驱动电流、以实现 PWM 所需的开通和关断时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Petr、您好!

    James 的建议是否解决了您的问题?

    如果是、请通过接受已在我上方黄色答案中突出显示的 James 中解决的帖子来关闭此帖子。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr,您好!

    您是否从 MCU 应用足够的死区时间。 如果您未使用足够的死区时间、则可能会增加 DTC 引脚上的电阻。